Définir des politiques systèmes
Définissez des politiques systèmes pour gérer les paramètres qui s'appliquent à l'ensemble du système
FactoryTalk
. Les paramètres de politique sont distincts dans Network Directory et dans Local Directory.Accédez à
Système
> Politiques
> Politiques systèmes
pour afficher et modifier les éléments suivants :- Autorisation par badgeDétermine si les services peuvent utiliser la fonction de connexion par badge FactoryTalk pour accéder àFactoryTalk Directory.
- Autorisation de l'applicationDétermine si les applications peuvent accéder àFactoryTalk Directory.
- FactoryTalk DiagnosticsDétermine s'il faut transférer les messages de FactoryTalk Diagnostics de tous les produits compatibles FactoryTalk vers un collecteur Syslog.
- Affectation des droits utilisateursDétermine les utilisateurs qui peuvent effectuer des actions à l'échelle du système, telles que la sauvegarde et la restauration du contenu deFactoryTalk Directory, le changement de l'ordinateur serveur Directory, l'exécution d'une commutation manuelle vers un serveur redondant et la modification de l'identificateur d'autorité de sécurité.
- Politique pour Live DataDétermine le protocole de communication par défaut pour un systèmeFactoryTalkdistribué.
- Autorisation du jeton WebAutorise les applications tierces sous licence à acquérir un jeton d'application.
- Politique SMTPDéfinit la configuration centralisée du serveur SMTP utilisée par les produits compatibles FactoryTalk pour envoyer des notifications par e-mail.
- Politique de suivi de l'étatDéfinit les paramètres que le service de surveillance de la santé utilise pour déterminer si une erreur du réseau s'est produite et combien de temps il faut attendre avant de passer à un serveur en veille.
- Police d'auditDéfinit quelles activités génèrent un message d'audit.
- Politique de sécuritéDéfinit les politiques de sécurité appliquées au compteFactoryTalk, classées selon les catégories suivantes : politique des comptes, politique des ordinateurs, politique de protection du répertoire, politique des mots de passe et politique de connexion unique. Ces politiques ne s'appliquent pas aux comptes liés àWindows. Définissez les politiques des comptes liés àWindowsdirectement sousWindows.
Fournir une réponse