Configurer les politiques de supervision des performances du réseau
Utilisez les
Propriétés de la politique de supervision des performances
pour affiner les paramètres que le système utilise pour déterminer s'il y a une défaillance du réseau et le délai d'attente avant de basculer vers un serveur en veille.Une défaillance du réseau peut se produire lorsqu'un serveur ne parvient pas à communiquer temporairement avec d'autres ordinateurs à cause du trafic et des fluctuations du réseau. Lors d'une défaillance du réseau, même si les ordinateurs dans la paire de serveurs redondants ne peuvent pas communiquer, le serveur actif reste actif et le serveur en veille reste en veille.
CONSEIL:
la modification des paramètres de politique de supervision des performances peut entraîner des résultats inattendus. Les réglages prédéfinis par défaut donnent normalement une efficacité optimale pour la plupart des réseaux.
Pour configurer les politiques de supervision des performances du réseau :
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Politiques>Politiques systèmes.
- Cliquez avec le bouton droit surPolitique de supervision des performanceset sélectionnezPropriétés.
- SousFréquences, sélectionnez le paramètre de politique à modifier. Une description de la politique s'affiche dans le volet inférieur de la fenêtre.
- À droite de la fréquence actuelle, sélectionnez laflèche vers le baspour entrer un nouveau numéro ou utilisez les petites flèches vers le haut et vers le bas pour choisir un nombre supérieur ou inférieur.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse