Autoriser un service à utiliser la connexion par badge FactoryTalk
Utilisez l'autorisation par badge de FactoryTalk pour autoriser les services à utiliser la fonction de connexion par badge
FactoryTalk
.Le service qui demande un accès pour utiliser la fonction de connexion par badge de
FactoryTalk
doit être approuvé par Rockwell Automation
. Veuillez noter que la sélection de Badge uniquement
comme méthode de connexion
au système permet d'accéder au système sans authentifier l'utilisateur FactoryTalk natif. Le système accorde l'accès uniquement sur l'identité du badge. Pour maintenir une position de sécurité forte, nous recommandons qu'il soit obligatoire de fournir des mots de passe en plus de la présentation du badge, c'est-à-dire que vous devez sélectionner Mot de passe et badge
comme méthode de connexion
au système. Veuillez noter que la méthode de connexion
au système par badge uniquement
ne peut pas être utilisée avec les utilisateurs liés à Windows.
CONSEIL:
Pour configurer la politique d'autorisation par badges, connectez-vous à
FactoryTalk
avec un compte membre du groupe FactoryTalk
Administrators.Pour autoriser un service à utiliser la connexion par badge
FactoryTalk
- Connectez-vous àFactoryTalkNetwork Directory ouFactoryTalkLocal Directory.
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, déployez les dossiersSystème>Politiques>Politiques systèmes.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surAutorisation par badgeet sélectionnezPropriétés.La politiqueD'autorisation par badgecontrôle l'accès en surveillant chaque service qui demande la fonction de connexion par badgeFactoryTalk.
- DansAutorisation par badge, cliquez sur Ajouter pour autoriser l'accès à un service qui demande la fonction de connexion par badgeFactoryTalkFactoryTalk.
- Cliquez surOK.
Fournir une réponse