Configurer la politique SMTP
Configurez la politique SMTP de manière à utiliser un serveur SMTP pour l'envoi de notifications par e-mail à partir d'un logiciel compatible FactoryTalk.
Conditions préalables
Configurez un serveur SMTP.
Pour configurer la politique SMTP
- Dans la fenêtre de l'explorateurde FactoryTalk Administration Console ou de FactoryTalk View Studio, développezSystème > Politiques > Politiques système.
- Cliquez avec le bouton droit surPolitique SMTP, puis sélectionnezPropriétés.
- DansPropriétés de la politique SMTP, configurez les éléments suivants :
- Nom de domaine ou adresse IP du serveur SMTP.
- Numéro de port. La valeur par défaut est 25.
- Sélectionnez le type d'authentification utilisé par le serveur SMTP.
- (facultatif) Adresse e-mail de l'expéditeur.
- Activez la communication chiffrée avec le serveur SMTP.
- Testez la connexion en sélectionnantTest SMTP.
- DansTester la connexion, saisissez l'adresse e-mail d'un destinataire, puis sélectionnezTester.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse