Naviguer dans les fenêtres Propriétés des politiques

Toutes les fenêtres
Politiques du produit
et
Politiques systèmes
contiennent les mêmes fonctions pour accéder aux paramètres de propriété.
Pour naviguer dans les fenêtres Propriétés des politiques
  • Pour trier les paramètres de politique par ordre alphabétique, sélectionnez
    Alphabétique
     : POL_alphabetic
  • Pour trier les paramètres de politique par catégorie, sélectionnez
    Catégories
     : POL_categories
  • Pour développer ou réduire la liste des paramètres de politique d'une catégorie, sélectionnez la flèche en regard du nom de la catégorie.
  • Pour modifier un paramètre, sélectionnez-le, puis choisissez ou saisissez une nouvelle valeur.
  • Pour modifier la taille de n'importe quelle colonne, déplacez le curseur sur l'en-tête d'une colonne jusqu'à obtenir une barre-croix, puis sélectionnez et faites glisser pour agrandir ou réduire la taille de la colonne.
  • Pour redimensionner la description d'un paramètre sélectionné, glissez la partie supérieure du volet de description en bas de la fenêtre.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal