Affecter des droits utilisateurs pour effectuer des modifications de politique système
Dans
Propriétés de politique d'affectation des droits utilisateurs
, spécifiez les utilisateurs autorisés à effectuer les actions suivantes :- Sauvegarder ou restaurerFactoryTalk Directory, le dossier Système ou les applications
- Modifier l'ordinateur serveurFactoryTalk Directory
- Basculer entre des serveurs principaux et secondaires dans une paire redondante (par exemple, serveurs IHM ou serveurs de données)
- modifier l'identificateur d'autorité de sécurité.
Les paramètres de politique sont distincts dans Network Directory et Local Directory. Network Directory et Local Directory possèdent également des paramètres par défaut distincts.
Pour affecter des droits utilisateurs à des modifications de politique système
- Connectez-vous àFactoryTalkDirectory.
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème>Politiques>Politiques systèmes.
- Cliquez avec le bouton droit surAffectation des droits utilisateurset sélectionnezPropriétés.
- DansPolitiques d'affectation des droits utilisateurs, sélectionnezParcourir(...)à côté de la politique à sécuriser et à droite deConfigurer la sécurité.
- DansConfigurer les actions de sécurité, sélectionnezAjouterdans l'ongletParamètres de politique. La boîte de dialogueSélectionner l'utilisateur ou le groupes'ouvre.
- (facultatif) Utilisez les options de filtrage pour restreindre les comptes affichés dans les listes.
- Sélectionnez le compte d'utilisateur ou de groupe, puis sélectionnezOK. L'utilisateur ou le groupe est ajouté à la liste dans l'ongletParamètres de politique.
- Pour autoriser l'autorisation d'utilisateur à effectuer l'action depuis l'ordinateur ou le groupe spécifié, sélectionnezAutoriser.
- Pour refuser les autorisations d'utilisateur à effectuer l'action depuis l'ordinateur ou le groupe spécifié, sélectionnezRefuser.
- Pour retirer des autorisationsAutoriserexplicites, sélectionnez l'utilisateur et l'ordinateur, puis sélectionnezRetirer. Si aucune autorisation n'est spécifiée,Refuserest implicite.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnezOKpour appliquer les modifications apportées à la politique.
Fournir une réponse