Exporter les politiques
Comment ouvrir la boîte de dialogue Exporter les politiques ?
- OuvrezFactoryTalk Administration ConsoleouFactoryTalk View Studio.
- SélectionnezOutils>Exporter les politiques.
Utilisez la boîte de dialogue
Exporter les politiques
pour créer un fichier XML contenant les paramètres de politique FactoryTalk Directory
actuels.Les politiques exportées se limitent aux politiques accessibles par l'utilisateur connecté. Si l'utilisateur connecté ne dispose pas des autorisations Lecture, Exécuter ou Répertorier les enfants pour une politique ou ses dossiers parents, cette politique n'est pas exportée.
Utilisez un outil de comparaison de texte ou XML pour déterminer les modifications apportées aux politiques entre les fichiers de politique exportés.
Conditions préalables
- Obtenez les autorisations d'utilisateur pour exporter des politiques :
- Dans, sélectionnezFactoryTalk Administration ConsoleSystème>Politiques>>FactoryTalk Administration ConsoleSécurité des fonctions>Configurer la sécurité.
- Obtenez les autorisations de chaque politique à exporter :
- Commun > Lecture
- Commun > Exécuter
- Commun > Répertorier les enfants
Pour exporter les politiques vers un fichier XML :
- Dans le menuOutils, sélectionnezExporter les politiques.
- Entrez ou recherchez le chemin du fichier XML.
- SélectionnezExporter.
Fournir une réponse