Exporter des politiques via la ligne de commande
À partir de
FactoryTalk Services Platform
version 6.30, les utilisateurs peuvent exporter des politiques avec l'outil FTPolicyExport
. Les politiques peuvent être exportées à partir de l'interface FactoryTalk Administration Console
et de la ligne de commande.Les politiques exportées se limitent aux politiques accessibles par l'utilisateur connecté. Si l'utilisateur connecté ne dispose pas des autorisations Lecture, Exécuter ou Répertorier les enfants pour une politique ou ses dossiers parents, cette politique n'est pas exportée.
Utilisez un outil de comparaison de texte ou XML pour déterminer les modifications apportées aux politiques entre les fichiers de politique exportés.
Conditions préalables
- Pour exporter correctement les politiques, assurez-vous que l'utilisateur dispose de l'autorisation d'exporter les paramètres de politiqueFactoryTalk Directoryen cours :
- Dans, sélectionnezFactoryTalk Administration ConsoleSystème>Politiques>>FactoryTalk Administration ConsoleSécurité des fonctions>Propriétés>Exporter les politiques>Configurer la sécurité.
- Pour réussir à exporter des politiques, assurez-vous que l'utilisateur dispose des autorisations suivantes pour toutes les zones duFactoryTalk Directory:
- Commun > Lecture
- Commun > Exécuter
- Commun > Répertorier les enfants
Paramètres de ligne de commande
Lors de l'exécution de l'utilitaire d'exportation à partir de la ligne de commande, utilisez la syntaxe suivante : "
FTPolicyExportTool.exe.-sso [-g/ -l] -p
"Paramètres | Description |
|---|---|
-sso | Requis. Utilise la connexion unique pour l'authentification. |
-g /-l | Requis. Spécifie le FactoryTalk Directory dont vous avez besoin pour vous connecter et exporter des politiques. « g » désigne le Global (Network) Directory. « l » désigne le Local directory. |
-p | Requis. Spécifie le chemin d'enregistrement des fichiers XML exportés. |
Exemples d'exportation de politiques via des commandes
- Exporter les politiques globalesFactoryTalk Directoryvers le dossier actuel"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTPolicyExportTool.exe" -sso -g -p ".\Policy.xml"
- Exporter des politiques de sécurité localesFactoryTalk Directoryvers un dossier spécifié"C:\Program Files (x86)\Common Files\Rockwell\FTPolicyExportTool.exe" -sso -l -p "C:\Users\Public\Documents\Policy.xml"
Fournir une réponse