Sécuriser un système FactoryTalk
FactoryTalk Security
permet d'améliorer la sécurité du système d'automatisation en limitant l'accès à ceux qui en ont légitimement besoin. FactoryTalk Security
authentifie l'identité des utilisateurs et autorise leurs demandes d'accéder à un système FactoryTalk
à condition de détenir un ensemble de comptes utilisateurs et d'autorisations d'accès définis dans FactoryTalk
Network Directory ou FactoryTalk
Local Directory.Les ressources d'un système
FactoryTalk
pouvant être sécurisées sont les suivantes :Combinez ces fonctionnalités
FactoryTalk Security
pour créer une solution de sécurité idéale :- Créer des comptes utilisateurs et de groupes d'utilisateurs
- Créer des comptes ordinateurs et de groupes d'ordinateurs
- Configurer des politiques d'accès à l'échelle du système
Le principe d'
héritage
détermine comment les permissions d'accès sont définies. Par exemple, si vous attribuez la sécurité à une zone à l'intérieur d'une application, tous les objets de cette zone hériteront des paramètres de sécurité de la zone. Vous pouvez remplacer ce comportement en configurant la sécurité pour un ou plusieurs objets à l'intérieur de la zone.Fournir une réponse