Sécuriser les ressources
Pour sécuriser les ressources dans le système
FactoryTalk
, sélectionnez la ressource et utilisez les autorisations Autoriser
ou Refuser
pour spécifier quels utilisateurs peuvent exécuter quelles actions sur cette ressource depuis quels ordinateurs. Cela permet de s'assurer que seul le personnel autorisé peut effectuer des actions approuvées à partir des emplacements appropriés.Les actions courantes incluent la possibilité de voir la ressource, de la modifier ou de la supprimer et d'y ajouter des éléments supplémentaires. Des actions de sécurité supplémentaires peuvent apparaître, en fonction des produits
FactoryTalk
installés.Configurer les autorisations de sécurité pour :
- FactoryTalkLocal ou Network Directory
- Applications
- Zones
- Dossier système
- Groupes d'actions
- Politiques
- Ordinateurs et groupes d'ordinateurs
- Utilisateurs et groupes d'utilisateurs
- Connexions, y compris les bases de données
- Réseaux et périphériques
La sécurité des réseaux et périphériques suit des règles spécifiques pour l'héritage des autorisations de sécurité et comprend l'utilisation de noms logiques, d'ensembles d'autorisations et de regroupements de ressources. Pour cette raison, la sécurité des réseaux et périphériques est abordée dans une section détaillée.
Fournir une réponse