Définir des autorisations FactoryTalk Directory
Définissez les autorisations de votre dossier
FactoryTalk Directory
pour déterminer si un utilisateur ou un groupe peut effectuer les actions suivantes :- Voir le répertoire ou son contenu (Lecture)
- Modifier les propriétés d'un élément du répertoire (Écriture)
- Ajouter des applications, des zones et des serveurs de données au répertoire (Créer des enfants)
- Modifier les paramètres de sécurité du répertoire (Configurer la sécurité)
- Afficher les dossiers enfants dans le répertoire (Répertorier les enfants)
- Écrire des points dans des serveurs de données (Écrire la valeur)
- Exécuter d'autres actions spécifiques à un produit
- exécuter les actions définies dans les groupes d'actions d'un utilisateur.CONSEIL:
- Le refus de l'autorisation enÉcritureempêche les utilisateurs de modifier les propriétés de tout élément du répertoire. Cependant, si l'optionCréer des enfantsest autorisée, l'utilisateur ou le groupe peut ajouter des éléments au répertoire.
- L'actionÉcrire la valeurn'empêche pas les utilisateurs d'écrire des valeurs sur des points de périphériques spécifiques.
Conditions préalables
La configuration d'autorisations
FactoryTalk Directory
nécessite les autorisations suivantes :- Commun > Lecture
- Commun > Configurer la sécurité
Pour configurer les autorisations
FactoryTalk Directory
:- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit surFactoryTalkNetwork ou Local Directory et sélectionnezSécurité.
- DansParamètres de sécurité pour [Local ou Network],sous l'ongletAutorisations, effectuez l'une des opérations suivantes :
- Configurer des autorisations par utilisateur :
- SélectionnezUtilisateur.
- DansUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- DansAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action.
- Configurer des autorisations par action :
- SélectionnezAction.
- DansAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action. Si la liste des actions est vide, ajoutez d'abord les utilisateurs et les ordinateurs.
- DansUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- SélectionnezAutoriserouRefuser.
- (facultatif) Pour contrôler l'accès à l'action par un autre utilisateur ou groupe, sélectionnezAjouteret sélectionnez l'utilisateur ou le groupe, ainsi que l'ordinateur ou le groupe à ajouter, puis sélectionnezOK.
- Une fois la configuration de la sécurité deFactoryTalk Directory, sélectionnezOK.
Fournir une réponse