Paramètres de sécurité - Autorisations
Comment ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de sécurité ?
- Dansl'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ressource, puis sélectionnezSécurité.
Utilisez l'onglet
Autorisations
de la boîte de dialogue Paramètres de sécurité
pour spécifier les autorisations qui précisent quels utilisateurs ou groupes peuvent réaliser des actions sur une ressource, éventuellement depuis un groupe ou un ordinateur donné. Les autorisations déterminent les éléments suivants :- qui (quel utilisateur ou groupe d'utilisateurs)
- où (sur quel ordinateur ou groupe d'ordinateurs)
- peuvent faire quoi (effectuer quelles actions) avec la ressource
Cliquez avec le bouton droit sur un élément de l'
Explorateur
et sélectionnez Sécurité
pour définir les autorisations de sécurité pour la ressource.
IMPORTANT:
En cliquant avec le bouton droit sur le dossier
Système
, le dossier Utilisateurs et ordinateurs
, le dossier Utilisateurs
ou le dossier Ordinateurs
, et en spécifiant les autorisations de sécurité, vous définissez la sécurité sur ce dossier réel (cela ne limite pas l'accès des utilisateurs au système).Pour limiter l'accès aux ressources dans le système
FactoryTalk
, cliquez avec le bouton droit sur la ressource, sélectionnez Sécurité
et spécifiez les autorisations de sécurité pour les comptes d'utilisateur et d'ordinateur.La sécurité des ordinateurs ne peut pas être spécifiée dans Local Directory.
Paramètre | Description |
|---|---|
Afficher les autorisations par | Sélectionnez Utilisateur pour sélectionner un utilisateur, puis spécifiez les actions que l'utilisateur peut effectuer.Sélectionnez Action pour sélectionner une action, puis spécifiez les utilisateurs qui peuvent effectuer cette action. |
Liste des actions | Développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action. |
Liste des utilisateurs | Sélectionnez un utilisateur ou une paire utilisateur-ordinateur dans cette liste. Après avoir sélectionné un utilisateur et une action, spécifiez les autorisations. Sélectionnez Autoriser ou Refuser , ou décochez les deux cases.Décochez les cases Autoriser et Refuser pour que la zone hérite ses paramètres de sécurité depuis une ressource plus élevée dans l'arborescence de FactoryTalk Directory . Si la case Ne pas hériter les permissions est cochée, l'accès est refusé. |
Cases à cocher Autoriser et Refuser | Pour autoriser l'utilisateur à effectuer cette action, cochez la case Autoriser .Pour refuser l'accès à l'utilisateur pour cette action, cochez la case Refuser .Pour que la ressource hérite ses paramètres de sécurité pour l'action d'une ressource d'un niveau plus élevé dans l'arborescence de FactoryTalk Network Directory ou de FactoryTalk Local Directory, décochez les cases Autoriser et Refuser . |
Ajouter | Sélectionnez Ajouter pour sélectionner un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs, ainsi qu'un ordinateur ou un groupe d'ordinateurs. |
Supprimer | Sélectionnez Supprimer pour supprimer la paire utilisateur-ordinateur sélectionnée de la liste Utilisateurs . |
Ne pas hériter les permissions | Ce paramètre n'apparaît pas durant la configuration de la sécurité de FactoryTalk Directory ou durant la configuration de la sécurité des fonctions pour les politiques du produit.Cochez la case Ne pas hériter les permissions pour rompre la chaîne d'héritage des autorisations assignées à cette ressource. Décochez cette case pour que la ressource hérite ses autorisations des niveaux supérieurs dans l'arborescence de FactoryTalk Network Directory ou FactoryTalk Local Directory.Les autorisations héritées de plus hauts niveaux ne remplacent pas les autorisations spécifiées explicitement pour la ressource. Les autorisations explicites remplacent toujours les autorisations héritées. Il n'est donc pas forcément nécessaire de rompre la chaîne d'héritage. |
Fournir une réponse