Configurer les autorisations d'application

Configurez les autorisations sur l'application pour déterminer si une paire utilisateur-ordinateur peut effectuer les actions suivantes :
  • Voir l'application ou son contenu (
    Lecture
    )
  • Modifier les propriétés d'un élément de l'application (
    Écriture
    )
  • Ajouter des zones ou des serveurs de données à l'application (
    Créer des enfants
    )
  • Modifier les paramètres de sécurité de l'application (
    Configurer la sécurité
    )
  • Afficher le contenu de l'application (
    Répertorier les enfants
    )
  • supprimer l'application ou tout élément qu'elle contient (
    Supprimer
    ).
  • Écrire des points dans des serveurs de données (
    Écrire la valeur
    )
  • Exécuter d'autres actions spécifiques à un produit
  • exécuter les actions définies dans les groupes d'actions d'un utilisateur.
Si un regroupement de ressources est associé à l'application, les réseaux ou les périphériques du regroupement de ressources héritent des autorisations de sécurité de l'application.
CONSEIL:
  • Le refus de l'autorisation en
    Lecture
    n'empêche pas les utilisateurs de lire les valeurs de point depuis les serveurs de données de l'application.
  • Le refus de l'autorisation en
    Écriture
    empêche les utilisateurs de modifier les propriétés de tout élément de l'application. Cependant, si l'option
    Créer des enfants
    est autorisée, l'utilisateur ou le groupe peut ajouter des zones ou des serveurs de données à une application.
  • L'action
    Écrire la valeur
    n'empêche pas les utilisateurs d'écrire des valeurs sur des points de périphériques spécifiques.
Conditions préalables
La configuration d'autorisations pour une application nécessite les autorisations de sécurité suivantes :
  • Commun > Lecture
  • Commun > Configurer la sécurité
Pour configurer les autorisations d'application :
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur l'application à sécuriser, puis sélectionnez
    Sécurité
    .
  2. Dans
    Paramètres de sécurité
    , sous l'onglet
    Autorisations
    , effectuez l'une des actions suivantes :
    • Configurer des autorisations par utilisateur :
      • Sélectionnez
        Utilisateur
        .
      • Dans
        Utilisateurs et ordinateurs
        , sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
      • Dans
        Action
        , développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action.
    • Configurer des autorisations par action :
      • Sélectionnez
        Action
        .
      • Dans
        Action
        , développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action. Si la liste des actions est vide, ajoutez d'abord les utilisateurs et les ordinateurs.
      • Dans
        Utilisateurs et ordinateurs
        , sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
  3. Sélectionnez
    Autoriser
    ou
    Refuser
    , ou décochez les deux cases. Décochez les cases
    Autoriser
    et
    Refuser
    pour que l'application hérite ses paramètres de sécurité du dossier
    FactoryTalk Directory
    .
  4. (facultatif) Pour contrôler l'accès à l'action par un autre utilisateur ou groupe, sélectionnez
    Ajouter
    , puis dans
    Sélectionner l'utilisateur et l'ordinateur
    , sélectionnez l'utilisateur ou le groupe, ainsi que l'ordinateur ou le groupe à ajouter, puis sélectionnez
    OK
    .
  5. Une fois la configuration de la sécurité de l'application terminée, sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal