Ajouter une paire utilisateur-ordinateur

Comment ouvrir l'option Sélectionner l'utilisateur et l'ordinateur ?
  1. Dans l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément et sélectionnez
    Sécurité
    .
  2. Dans l'onglet
    Autorisations
    ,
    sélectionnez
    Ajouter
    .
- ou -
  1. Dans l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Système > Politiques > Politiques du produit
    et ouvrez un élément
    Sécurité des fonctions
    .
  2. Dans l'onglet
    Paramètres de la politique Propriétés de la sécurité des fonctions
    , sélectionnez
    Configurer la sécurité
    .
  3. Dans
    Configurer les actions de sécurité
    , sélectionnez
    Ajouter
    .
Utilisez l'option
Sélectionner l'utilisateur et l'ordinateur
pour associer un groupe d'utilisateurs ou un utilisateur individuel à un groupe d'ordinateurs ou à un ordinateur individuel. Spécifiez ensuite les paramètres de sécurité de la paire. Par exemple, définissez des autorisations pour une ressource autorisant ou refusant l'accès à la paire.
Conditions préalables
  • Obtenez les autorisations appropriées pour spécifier les paramètres de sécurité sur la ressource sélectionnée.
Pour ajouter une paire utilisateur-ordinateur
  1. Accédez à
    Sélectionner l'utilisateur et l'ordinateur
    .
  2. Sous
    Filtrer les utilisateurs
    , sélectionnez l'une des options suivantes pour limiter les comptes utilisateurs affichés dans la liste
    Utilisateurs
    et définir le type de comptes utilisateurs qui peuvent être créés :
    • Afficher les groupes uniquement
      Au besoin, de nouveaux groupes d'utilisateurs et de groupes liés à Windows peuvent être créés
    • Afficher les utilisateurs uniquement
      Au besoin, de nouveaux comptes utilisateurs FactoryTalk et liés à Windows peuvent être créés
    • Afficher tout
      Il n'est pas possible de créer de nouveaux comptes lorsque cette option est sélectionnée.
  3. (facultatif) Pour créer un compte d'utilisateur ou de groupe, sélectionnez
    Créer nouveau
    , choisissez le type de compte à créer, puis spécifiez les paramètres du compte.
  4. Dans la liste
    Utilisateurs
    , sélectionnez un compte utilisateur ou un compte de groupe d'utilisateurs.
  5. Sous
    Filtrer les ordinateurs
    , sélectionnez l'une des options suivantes pour limiter les comptes ordinateurs affichés dans la liste
    Ordinateurs
    et définir le type de compte ordinateur pouvant être créé :
    • Afficher les groupes uniquement
      Au besoin, de nouveaux comptes de groupe d'ordinateurs peuvent être créés
    • Afficher les utilisateurs uniquement
      Au besoin, de nouveaux comptes ordinateurs peuvent être créés
    • Afficher tout
      Il n'est pas possible de créer des comptes ordinateurs lorsque cette option est sélectionnée.
  6. (facultatif) Pour créer un compte ordinateur ou un compte de groupe d'ordinateurs, sélectionnez
    Créer nouveau
    , choisissez le type de compte à créer, puis spécifiez les paramètres du compte.
  7. Dans la liste
    Ordinateurs
    , sélectionnez un compte ordinateur ou un compte de groupe d'ordinateurs.
  8. Sélectionnez
    OK
    .
    La paire utilisateur-ordinateur sélectionnée s'affiche dans la liste des autorisations. Des autorisations explicites peuvent désormais être configurées pour la paire.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal