Supprimer une paire utilisateur-ordinateur
Comment ouvrir l'option Sélectionner l'utilisateur et l'ordinateur ?
- Dans l'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur un élément et sélectionnezSécurité.
- Dans l'ongletAutorisations,sélectionnezAjouter.
- ou -
- Dans l'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Politiques > Politiques du produitet ouvrez un élémentSécurité des fonctions.
- Dans l'ongletParamètres de la politique Propriétés de la sécurité des fonctions, sélectionnezConfigurer la sécurité.
- DansConfigurer les actions de sécurité, sélectionnezAjouter.
Supprimez une paire utilisateur-ordinateur lorsqu'elle n'est plus nécessaire pour spécifier des autorisations sur une ressource pour la paire.
Conditions préalables
- Obtenez les autorisations appropriées pour spécifier les paramètres de sécurité sur la ressource sélectionnée.
Pour supprimer une paire utilisateur-ordinateur
- Accédez àSélectionner l'utilisateur et l'ordinateur, sélectionnez les critères de filtre pour afficher la liste des utilisateurs, des groupes d'utilisateurs, des ordinateurs ou des groupes d'ordinateurs à supprimer.
- Dans la listeUtilisateurs, sélectionnez le compte utilisateur ou le compte de groupe d'utilisateurs appartenant à la paire en cours de suppression.
- Dans la listeOrdinateurs, sélectionnez un compte ordinateur ou un compte de groupe d'ordinateurs appartenant à la paire en cours de suppression.
- SélectionnezSupprimer.
- SélectionnezOK.
Fournir une réponse