Afficher les permissions effectives
Pour déterminer quelles autorisations sont actuellement en vigueur pour une ressource, utilisez l'onglet
Permissions effectives
dans Paramètres de sécurité
. Affichez les autorisations en vigueur pour :- un utilisateur ou groupe d'utilisateurs et
- un ordinateur ou groupe d'ordinateurs
Par exemple, dans
Paramètres de sécurité
pour une zone, l'onglet Permissions effectives
affichent si les utilisateurs et ordinateurs sélectionnés peuvent ou non lire le contenu d'une zone.Pour afficher les autorisations en vigueur pour un ordinateur ou un groupe d'ordinateurs, utilisez
FactoryTalk
Network Directory, car FactoryTalk
Local Directory est restreint à un seul ordinateur.Conditions préalables
L'affichage des permissions effectives requiert les autorisations de sécurité suivantes pour la ressource (par exemple, une application) ou le conteneur (par exemple, une zone) où la ressource est située :
- Commun > Lecture
- Commun > Configurer la sécurité
Pour afficher les permissions effectives :
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, développez l'arborescence de répertoires deFactoryTalkNetwork ou Local Directory jusqu'à ce que la ressource soit visible.
- Cliquez avec le bouton droit sur la ressource et sélectionnezSécurité.
- DansParamètres de sécurité, sélectionnez l'ongletPermissions effectives.
- Pour tester les autorisations d'un utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs, sousUtilisateur ou groupe, sélectionnezParcourir (...)et recherchez l'utilisateur ou le groupe d'utilisateurs.
- Pour tester les autorisations d'un ordinateur ou d'un groupe d'ordinateurs, sousOrdinateur ou groupe d'ordinateurs, sélectionnezParcourir (...)et recherchez l'ordinateur ou le groupe d'ordinateurs.
- SélectionnezMettre à jour la liste des permissionspour afficher les autorisations en vigueur pour les utilisateurs et ordinateurs sélectionnés.La liste Permissions effectives n'affiche pas de colonnes séparées pour les autorisationsAutoriserouRefuseret ne fait pas de distinction entre les autorisations explicites et les autorisations héritées. La présence ou l'absence de coche dans les cases de la colonneAutoriserindiquent les autorisations en vigueur sur la ressource pour l'utilisateur et l'ordinateur ou le groupe sélectionnés :
- Si une case est cochée pour une action, cela signifie que l'autorisation est autorisée, que ce soit explicitement ou par héritage.
- Si une case est décochée pour une action, cela signifie que l'autorisation est refusée, que ce soit explicitement ou par héritage.
- Si une catégorie d'actions (par exemple, la catégorie Commun ou Alarmant) affiche une case grisée, cela signifie qu'une action ou plus à l'intérieur de la catégorie sont autorisées, mais pas toutes les actions. Développez la catégorie pour savoir quelles actions sont autorisées ou refusées.
Fournir une réponse