Autoriser une ressource à hériter des autorisations

Les autorisations déterminent quels utilisateurs peuvent réaliser des actions données sur des ressources spécifiques du système à partir d'ordinateurs donnés. Configurez les autorisations
Autoriser
et
Refuser
sur les ressources.
Autorisez une ressource à hériter des autorisations lorsque la ressource sélectionnée possède les mêmes autorisations que sa ressource parent. Par exemple, si la sécurité est affectée à une zone à l'intérieur d'une application, tous les éléments de cette zone héritent des paramètres de sécurité de la zone. Par défaut, la zone hérite des paramètres de sécurité de l'application. Le sommet de la hiérarchie est le répertoire Network Directory ou Local Directory.
Pour autoriser une ressource à hériter des autorisations :
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur la ressource, puis sélectionnez
    Sécurité
    .
  2. Dans
    Paramètres de sécurité
    , sous l'onglet
    Autorisations
    , décochez l'option
    Ne pas hériter les permissions
    .
  3. Pour supprimer des autorisations explicites, décochez la coche noire en regard de l'option
    Autoriser
    ou
    Refuser
    . Les autorisations héritées apparaissent sous forme de coche grise et ne peuvent pas être supprimées. Cependant, les autorisations explicites remplacent les autorisations héritées.
  4. Sélectionnez
    OK
    .
    CONSEIL:
    Les paramètres de sécurité configurés pour les ressources s'appliquent à tous les produits
    FactoryTalk
    dans le système de l'instance actuelle de
    FactoryTalk
    Directory. Par exemple, si un utilisateur et un ordinateur se voient refuser l'accès en
    Lecture
    à une zone, cet utilisateur et cet ordinateur ne peuvent pas la voir dans aucun des produits
    FactoryTalk
    du système.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal