Paramètres de sécurité - Permissions effectives

Comment ouvrir la boîte de dialogue Paramètres de sécurité ?
  • Dans
    l'Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ressource, puis sélectionnez
    Sécurité
    .
Dans
Paramètres de sécurité
, sélectionnez l'onglet
Permissions effectives
pour afficher les autorisations actuellement en vigueur pour une ressource sélectionnée.
Les autorisations en vigueur sur la ressource sont affichées pour :
  • un utilisateur ou groupe d'utilisateurs
  • un ordinateur ou groupe d'ordinateurs
Permissions de sécurité requises
Pour afficher les autorisations en vigueur sur une ressource, les autorisations de sécurité suivantes sont requises pour la ressource (par exemple, une application) ou le conteneur (par exemple, une zone) où la ressource est située :
  • Commun > Lecture
  • Commun > Configurer la sécurité
Comprendre ce que sont les autorisations effectives
L'onglet
Permissions effectives
n'affiche pas de colonnes séparées pour les autorisations
Autoriser
ou
Refuser
et ne fait pas de distinction entre les autorisations explicites et les autorisations héritées. La présence ou l'absence de coche dans les cases de la colonne
Autoriser
indiquent les autorisations en vigueur sur la ressource pour l'utilisateur et l'ordinateur ou le groupe sélectionnés :
  • Si une case est cochée pour une action, cela signifie que l'autorisation est autorisée, que ce soit explicitement ou par héritage.
  • Si une case est décochée pour une action, cela signifie que l'autorisation est refusée, que ce soit explicitement ou par héritage.
  • Si une catégorie d'actions (par exemple, la catégorie Commun ou Alarmant) affiche une case grisée, cela signifie qu'une action ou plus à l'intérieur de la catégorie sont autorisées, mais pas toutes les actions. Développez la catégorie pour savoir quelles actions sont autorisées ou refusées.
Utilisez les paramètres suivants pour sélectionner les autorisations à afficher :
Paramètre
Description
Utilisateur ou groupe
Entrez le nom d'un utilisateur ou d'un groupe d'utilisateurs, ou sélectionnez
Parcourir (...)
pour rechercher un utilisateur ou un groupe.
Ordinateur ou groupe
Entrez le nom d'un ordinateur ou d'un groupe d'ordinateurs, ou sélectionnez
Parcourir (...)
pour rechercher un ordinateur ou un groupe.
Cette option n'est pas disponible lorsque vous êtes connecté à
FactoryTalk
Local Directory, car ce dernier ne contient pas de comptes d'ordinateur.
Mettre à jour la Liste des autorisations
Sélectionnez
Mettre à jour la liste des permissions
pour afficher la liste des autorisations pour l'utilisateur ou le groupe et l'ordinateur ou le groupe sélectionnés. La liste des autorisations affiche les autorisations en vigueur pour l'utilisateur ou pour le groupe et pour l'ordinateur ou pour le groupe.
Autorisations effectives pour
Affiche les autorisations en vigueur pour les utilisateurs et ordinateurs sélectionnés.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal