Configurer les autorisations de nom logique
À partir de la version 12.00, RSLogix 5000 prend en charge les noms logiques. Vous pouvez utiliser les noms logiques pour configurer des autorisations permettant aux utilisateurs et aux groupes d'utilisateurs d'effectuer des tâches spécifiques dans les logiciels RSLogix 5000 et Studio 5000 Logix Designer.
CONSEIL:
Nous vous recommandons d'utiliser des ensembles d'autorisations pour améliorer l'efficacité de la synchronisation du cache FactoryTalk Directory dans Studio 5000 Logix Designer version 28.00 ou ultérieure.
RSLogix 5000 est appelé Studio 5000 Logix Designer à partir de la version 21.00.
Configurez les autorisations sur le nom logique pour déterminer si une paire utilisateur-ordinateur peut effectuer les actions suivantes :
- Voir le nom logique (Lecture)
- modifier les propriétés du nom logique (Écriture) ;
- Modifier les paramètres de sécurité du nom logique (Configurer la sécurité)
- Supprimer le nom logique (Supprimer)
- exécuter les actions définies dans le groupe d'actions d'un utilisateur.
Conditions préalables
La configuration d'autorisations pour un nom logique nécessite les autorisations de sécurité suivantes :
- Commun > Lecture
- Commun > Configurer la sécurité
Pour configurer les autorisations du nom logique :
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Réseaux et périphériques>Noms logiques, cliquez avec le bouton droit sur le nom logique et sélectionnezSécurité.
- DansParamètres de sécurité, sous l'ongletAutorisations, effectuez l'une des actions suivantes :
- Configurer des autorisations par utilisateur :
- SélectionnezUtilisateur.
- DansUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- DansAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action.
- Configurer des autorisations par action :
- SélectionnezAction.
- DansAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action. Si la liste des actions est vide, ajoutez d'abord les utilisateurs et les ordinateurs.
- DansUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- SélectionnezAutoriserouRefuser, ou décochez les deux cases. Décochez les casesAutoriseretRefuserpour que lesGroupes d'actionsou le groupe d'actions individuel héritent leurs paramètres de sécurité depuis une ressource plus élevée dans l'arborescence du répertoire.
- (facultatif) Pour contrôler l'accès à l'action sélectionnée par un autre utilisateur ou groupe, sélectionnezAjouter, puis dansSélectionner l'utilisateur et l'ordinateur, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe, ainsi que l'ordinateur ou le groupe à ajouter, puis sélectionnezOK.
- Une fois la configuration de la sécurité du nom logique terminée, sélectionnezOK.
Fournir une réponse