Configurer les autorisations d'un groupe d'actions
Configurez les autorisations d'un groupe d'actions pour déterminer si une paire utilisateur-ordinateur peut effectuer les actions suivantes :
- Voir le groupe d'actions (Lecture)
- Modifier les propriétés du groupe d'actions (Écriture)
- Modifier les paramètres de sécurité du groupe d'actions (Configurer la sécurité)
- Supprimer le groupe d'actions (Supprimer)
- exécuter les actions définies dans le groupe d'actions d'un autre utilisateur.
Conditions préalables
La configuration d'autorisations pour un groupe d'actions nécessite les autorisations de sécurité suivantes :
- Commun > Lecture
- Commun > Configurer la sécurité
Pour configurer les autorisations d'un groupe d'actions :
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développez l'arborescence du Network Directory, le dossierSystèmeet le dossierGroupes d'actions, cliquez avec le bouton droit sur le groupe d'actions à sécuriser, puis sélectionnezSécurité.
- DansParamètres de sécurité, sous l'ongletAutorisations, effectuez l'une des actions suivantes :
- Configurer des autorisations par utilisateur :
- SélectionnezUtilisateur.
- Dans la listeUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- Dans la listeAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action.
- Configurer des autorisations par action :
- SélectionnezAction.
- DansAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action. Si la liste des actions est vide, ajoutez d'abord les utilisateurs et les ordinateurs.
- DansUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- SélectionnezAutoriserouRefuser, ou décochez les deux cases. Décochez les casesAutoriseretRefuserpour que lesGroupes d'actionsou le groupe d'actions individuel héritent leurs paramètres de sécurité depuis une ressource plus élevée dans l'arborescence du répertoire.
- (facultatif) Pour contrôler l'accès à l'action sélectionnée par un autre utilisateur ou groupe, sélectionnezAjouter. DansSélectionner l'utilisateur et l'ordinateur, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe, ainsi que l'ordinateur ou le groupe à ajouter, puis sélectionnezOK.
- Une fois la configuration de la sécurité du groupe d'actions terminée, sélectionnezOK.
Fournir une réponse