Configurer les autorisations de zone
Configurez les autorisations d'une zone afin de déterminer si une paire utilisateur-ordinateur peut effectuer les actions suivantes :
- Voir la zone ou son contenu (Lecture)
- Modifier les propriétés d'un élément de la zone (Écriture)
- Ajouter des zones ou des serveurs de données à la zone (Créer des enfants)
- Modifier les paramètres de sécurité de la zone (Configurer la sécurité)
- Afficher le contenu de la zone (Répertorier les enfants)
- supprimer la zone ou tout élément qu'elle contient (Supprimer).
- Écrire des points dans des serveurs de données (Écrire la valeur)
- Exécuter d'autres actions spécifiques à un produit
- exécuter les actions définies dans les groupes d'actions d'un utilisateur.
Par exemple, définissez des autorisations de
Lecture
et Écriture
dans la zone Ingrédients d'une application afin d'autoriser les opérateurs des machines Ingrédients à lire et écrire des valeurs vers et depuis les contrôleurs dans leur propre zone, mais uniquement pour les ordinateurs visibles depuis l'équipement.Si un regroupement de ressources est associé à la zone, les réseaux ou les périphériques du regroupement de ressources héritent des autorisations de sécurité de la zone.
CONSEIL:
- Le refus de l'autorisation enLecturen'empêche pas les utilisateurs de lire les valeurs de point depuis les serveurs de données de la zone.
- Le refus de l'autorisation enÉcritureempêche les utilisateurs de modifier les propriétés de tout élément de la zone. Cependant, si l'optionCréer des enfantsest autorisée, l'utilisateur ou le groupe peut ajouter des zones ou des serveurs de données dans la zone.
- L'actionÉcrire la valeurn'empêche pas les utilisateurs d'écrire des valeurs sur des points de périphériques spécifiques.
Conditions préalables
La configuration d'autorisations pour une zone nécessite les autorisations de sécurité suivantes :
- Commun > Lecture
- Commun > Configurer la sécurité
Pour configurer les autorisations de zone :
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, développez l'application, cliquez avec le bouton droit sur la zone à sécuriser, puis sélectionnezSécurité.
- DansParamètres de sécurité, sous l'ongletAutorisations, effectuez l'une des actions suivantes :
- Configurer des autorisations par utilisateur :
- SélectionnezUtilisateur.
- DansUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- DansAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action.
- Configurer des autorisations par action :
- SélectionnezAction.
- DansAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action. Si la liste des actions est vide, ajoutez d'abord les utilisateurs et les ordinateurs.
- DansUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- SélectionnezAutoriserouRefuser, ou décochez les deux cases. Décochez les casesAutoriseretRefuserpour que la zone hérite ses paramètres de sécurité depuis une ressource plus élevée dans l'arborescence deFactoryTalk Directory.
- (facultatif) Pour contrôler l'accès à l'action par un autre utilisateur ou groupe, sélectionnezAjouter.DansSélectionner l'utilisateur et l'ordinateur, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe, ainsi que l'ordinateur ou le groupe à ajouter, puis sélectionnezOK.
- Une fois la configuration de la sécurité de la zone terminée, sélectionnezOK.
Fournir une réponse