Configurer les autorisations de base de données
Configurez les autorisations d'une base de données pour spécifier les paires utilisateur-ordinateur qui peuvent effectuer les actions suivantes :
- Voir la base de données
- Modifier les propriétés de la base de données (Écriture)
- Modifier les paramètres de sécurité de la base de données (Configurer la sécurité)
- Supprimer la base de données qu'elle contient (Supprimer)
- exécuter les actions définies dans le groupe d'actions d'un utilisateur.
Conditions préalables
La configuration d'autorisations pour une base de données nécessite les autorisations de sécurité suivantes :
- Commun > Lecture
- Commun > Configurer la sécurité
Pour configurer les autorisations de base de données :
- Dans l'ExplorateurdeFactoryTalk Administration Console, développezSystème > Connexions > Bases de données, cliquez avec le bouton droit sur la base de données et sélectionnezSécurité.
- DansParamètres de sécurité, sous l'ongletAutorisations, effectuez l'une des actions suivantes :
- Configurer des autorisations par utilisateur :
- SélectionnezUtilisateur.
- DansUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- DansAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action.
- Configurer des autorisations par action :
- SélectionnezAction.
- DansAction, développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action. Si la liste des actions est vide, ajoutez d'abord les utilisateurs et les ordinateurs.
- DansUtilisateurs et ordinateurs, sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
- SélectionnezAutoriserouRefuser, ou décochez les deux cases. Décochez les casesAutoriseretRefuserpour que le dossier hérite ses paramètres de sécurité depuis une ressource plus élevée dans l'arborescence du répertoire.
- (facultatif) Pour contrôler l'accès au dossier par un autre utilisateur ou groupe, sélectionnezAjouter, puisSélectionner l'utilisateur et l'ordinateur, sélectionnez l'utilisateur ou le groupe, ainsi que l'ordinateur ou le groupe à ajouter, puis sélectionnezOK.
- Une fois la configuration de la sécurité de la base de données terminée, sélectionnezOK.
Fournir une réponse