Configurer les autorisations du dossier Système

Configurez les autorisations sur le dossier
Système
pour déterminer si une paire utilisateur-ordinateur peut effectuer les actions suivantes :
  • Voir le dossier Système ou son contenu (
    Lecture
    )
  • modifier les propriétés d'un élément du dossier Système (
    Écriture
    ) ;
  • Ajouter des comptes d'utilisateur, de groupe d'utilisateurs, d'ordinateur ou de groupes d'ordinateurs (
    Créer des enfants
    )
  • Modifier les paramètres de sécurité du dossier Système (
    Configurer la sécurité
    )
  • Afficher le contenu du dossier Système (
    Répertorier les enfants
    )
  • supprimer le dossier Système ou tout élément qu'elle contient (
    Supprimer
    ).
  • Écrire des points dans des serveurs de données (
    Écrire la valeur
    )
  • Exécuter d'autres actions spécifiques à un produit
  • exécuter les actions définies dans les groupes d'actions d'un utilisateur.
    CONSEIL:
    • Le refus de l'autorisation en
      Lecture
      n'empêche pas les utilisateurs de lire les valeurs de point pour les périphériques dans l'arborescence
      Réseaux et périphériques
      .
    • Le refus de l'autorisation en
      Écriture
      empêche les utilisateurs de modifier les propriétés de tout élément du dossier
      Système
      . Le refus de l'autorisation d'
      Écriture
      empêche également la suppression des comptes utilisateurs et de groupes si les comptes sont associés à des abonnements aux groupes.
    • Le refus de l'autorisation
      Créer des enfants
      n'a pas d'effet sur les politiques.
    • Si un compte utilisateur, ordinateur ou de groupe possède les abonnements aux groupes qui lui sont associés, sa suppression requiert également l'autorisation en
      Écriture
      est également nécessaire pour supprimer le compte, car la mise à jour des abonnements aux groupes est contrôlée par l'action Écriture.
    • L'action
      Écrire la valeur
      n'empêche pas les utilisateurs d'écrire des valeurs sur des points de périphériques spécifiques.
Conditions préalables
Obtenez les autorisations de sécurité suivantes pour le dossier
Système
 :
  • Commun > Lecture
  • Commun > Configurer la sécurité
Pour configurer les autorisations du dossier Système :
  1. Dans l'
    Explorateur
    de
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit sur le dossier
    Système
    ou le sous-dossier à sécuriser, puis sélectionnez
    Sécurité
    .
  2. Dans
    Paramètres de sécurité
    , sous l'onglet
    Autorisations
    , effectuez l'une des actions suivantes :
    • Configurer des autorisations par utilisateur :
      • Sélectionnez
        Utilisateur
        .
      • Dans
        Utilisateurs et ordinateurs
        , sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
      • Dans
        Action
        , développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action.
    • Configurer des autorisations par action :
      • Sélectionnez
        Action
        .
      • Dans
        Action
        , développez la catégorie contenant l'action à sécuriser, puis sélectionnez l'action. Si la liste des actions est vide, ajoutez d'abord les utilisateurs et les ordinateurs.
      • Dans
        Utilisateurs et ordinateurs
        , sélectionnez un utilisateur et un ordinateur.
  3. Sélectionnez
    Autoriser
    ou
    Refuser
    , ou décochez les deux cases. Décochez les cases
    Autoriser
    et
    Refuser
    pour que le dossier
    Système
    hérite ses paramètres de sécurité du dossier
    FactoryTalk Directory
    .
  4. (facultatif) Pour contrôler l'accès à l'action par un autre utilisateur ou groupe, sélectionnez
    Ajouter
    , puis dans
    Sélectionner l'utilisateur et l'ordinateur
    , sélectionnez l'utilisateur ou le groupe, ainsi que l'ordinateur ou le groupe à ajouter, puis sélectionnez
    OK
    .
  5. Une fois la configuration de la sécurité du dossier
    Système
    terminée, sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal