Configurer des politiques spécifiques à un produit
Pour empêcher les utilisateurs d'un produit
FactoryTalk
d'effectuer des modifications indésirables, restreignez l'accès de l'utilisateur aux fonctions de chaque produit. Seuls les utilisateurs avec les droits d'accès appropriés peuvent utiliser les fonctions du produit que vous avez sécurisées.Exemple : configurez les politiques du produit pour
RSLinx Classic
, en restreignant la possibilité d'arrêter le service RSLinx Classic
uniquement aux Administrateurs réseau
du groupe afin d'empêcher les opérateurs système d'arrêter RSLinx Classic
par inadvertance lors de l'exécution.Une politique de produit est une collection de fonctions sécurisables dans un produit
FactoryTalk
. Une politique de produit ne s'applique qu'à un seul produit : si l'accès à une fonction d'un produit est refusé pour un compte d'utilisateur, cette fonction ne peut pas être utilisée lors de l'utilisation de ce produit, mais elle peut toujours être utilisée dans d'autres produits FactoryTalk
si la fonction n'a pas été sécurisée dans ce produit.Pour afficher et modifier des autorisations :
- Pour les fonctions d'un produit unique : Dans l'Explorateur, développezSystème > Politiques > Politiques du produit. Développez le dossier pour le produit, cliquez avec le bouton droit surSécurité des fonctions, puis sélectionnezPropriétés. La boîte de dialoguePropriétés de sécurité des fonctionss'ouvre. Les autorisations configurables sont répertoriées sousCatégorie. SélectionnezConfigurer la sécuritéen regard de la catégorie des autorisations en cours de modification, puis choisissez les utilisateurs ou les groupes auxquels l'accès à la fonction sera accordé ou refusé.
- Pour les fonctions de plusieurs produits : Dans l'Explorateur, développezSystème > Politiques. Cliquez avec le bouton droit surPolitiques du produitet sélectionnezConfigurer la sécurité des fonctionspour ouvrirSécurité des fonctions pour les politiques du produit. Choisissez ensuite d'autoriser ou de refuser les autorisations selon les besoins pour les produits dans leFactoryTalk Directory.
Fournir une réponse