Ajouter et supprimer des ensembles d'autorisations

À partir de la version 2.80,
FactoryTalk Services Platform
prend en charge les ensembles d'autorisations qui identifient un ensemble d'actions autorisées ou refusées à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs ou groupes d'ordinateurs. Utilisez les ensembles d'autorisations dans Studio 5000 Logix Designer version 28.00 ou ultérieure pour appliquer les mêmes autorisations à plusieurs contrôleurs ou composants de projet ControlLogix.
CONSEIL:
Nous vous recommandons d'utiliser des ensembles d'autorisations pour améliorer l'efficacité de la synchronisation du cache de FactoryTalk Directory.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal