Propriétés générales d'un ensemble d'autorisations

Les ensembles d'autorisations identifient un ensemble d'actions qui sont autorisées ou refusées à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs ou groupes d'ordinateurs. Utilisez les ensembles d'autorisations pour appliquer les mêmes autorisations à plusieurs contrôleurs ou composants de projet. Pour obtenir plus d'informations sur l'utilisation des ensembles d'autorisations avec
Logix Designer
, consultez le
Guide de configuration du système FactoryTalk
.
Utilisez les
Propriétés générales d'un ensemble d'autorisations
pour modifier un ensemble d'autorisations. Le nom de l'ensemble d'autorisations ne peut pas être modifié.
Paramètre
Description
Description
Saisissez une description facultative de l'ensemble d'autorisations.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal