Ajouter un ensemble d'autorisations
Les ensembles d'autorisations identifient un ensemble d'actions qui sont autorisées ou refusées à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs ou groupes d'ordinateurs. Créez un ensemble d'autorisations pour appliquer les mêmes autorisations à plusieurs contrôleurs ou composants de projet dans Studio 5000 Logix Designer version 28.00 ou ultérieure.
Pour ajouter un ensemble d'autorisations
- Développez le dossierSystèmejusqu'à ce que lesEnsembles d'autorisationsdeviennent visibles.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surEnsembles d'autorisationset sélectionnezNouvel ensemble d'autorisations.
- DansNouvel ensemble d'autorisations, saisissez un nom descriptif dans le champNom.
- (facultatif) DansDescription, saisissez une description de l'ensemble d'autorisations, par exemple une liste des contrôleurs ou des composants du projet appartenant à l'ensemble d'autorisations.
- SélectionnezOK.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nouvel ensemble d'autorisations et sélectionnezSécurité.
- DansParamètres de sécurité, configurez les autorisations d'une paire utilisateur-ordinateur. Une paire peut comprendre des groupes ainsi que des utilisateurs et des ordinateurs individuels.
- SélectionnezOK.Lorsque l'applicationLogix Designers'ouvre, le nouvel ensemble d'autorisations s'affiche dans le menuEnsembles d'autorisations. Appliquer l'ensemble d'autorisations aux projets et aux composants de projet.
Fournir une réponse