Supprimer un ensemble d'autorisations

Supprimez un ensemble d'autorisations lorsque l'application de cet ensemble à plusieurs contrôleurs ou composants de projet dans une application
Logix Designer
n'est plus nécessaire.
Conditions préalables
Avant de supprimer un ensemble d'autorisations, obtenez les autorisations de sécurité suivantes pour le dossier
Ensembles d'autorisations
 :
  • Commun > Lecture
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun> Supprimer
Pour supprimer un ensemble d'autorisations
  • Développez
    Système
    >
    Ensembles d'autorisations
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble d'autorisations et sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal