Dupliquer un ensemble d'autorisations
Pour créer un ensemble d'autorisations similaire à un ensemble d'autorisations existant, dupliquez l'ensemble existant et modifiez-le.
Pour dupliquer un ensemble d'autorisations
- DéveloppezEnsembles d'autorisationspour afficher l'ensemble d'autorisations, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'ensemble d'autorisations de votre choix et sélectionnezDupliquer.
- DansNouvel ensemble d'autorisations, saisissez un nom pour l'ensemble d'autorisations.
- (facultatif) DansDescription, saisissez une description de l'ensemble d'autorisations, comme une liste des contrôleurs ou des composants du projet.
- SélectionnezOK.SélectionnezParamètres de sécuritépour modifier les autorisations du nouvel ensemble d'autorisations.Lorsque l'applicationLogix Designers'ouvre, le nouvel ensemble d'autorisations s'affiche dans le menuEnsembles d'autorisationset il peut être appliqué aux projets et aux composants du projet.
Fournir une réponse