Configurer un ensemble d'autorisations
Les ensembles d'autorisations identifient un ensemble d'actions qui sont autorisées ou refusées à un ou plusieurs groupes d'utilisateurs ou groupes d'ordinateurs. Créez un ensemble d'autorisations pour appliquer le même ensemble d'autorisations à plusieurs contrôleurs ou composants de projet dans une application
Logix Designer
.Après avoir créé un ensemble d'autorisations, sécurisez-le en définissant des autorisations pour les paires utilisateur-ordinateur.
Pour configurer un ensemble d'autorisations :
- Développez le dossierSystèmeet le dossierEnsemble d'autorisations.
- Cliquez avec le bouton droit sur l'ensemble d'autorisations à sécuriser et sélectionnezSécurité.
- DansParamètres de sécurité, configurez les autorisations d'une paire utilisateur-ordinateur. Une paire peut comprendre des groupes, ainsi que des utilisateurs et des ordinateurs individuels.
- SélectionnezOK.
Ouvrez l'application
Logix Designer
. Le nouvel ensemble d'autorisations apparaît dans le menu Ensembles d'autorisations
et peut être appliqué aux projets et composants de projet.Fournir une réponse