Gérer les applications

Utilisez
FactoryTalk Administration Console
pour ajouter, modifier et supprimer des applications. Les applications peuvent être en réseau ou locales.
  • Connectez-vous à
    FactoryTalk
    Network Directory pour créer des applications réseau.
  • Connectez-vous à
    FactoryTalk
    Local Directory pour créer des applications locales.
Une fois l'application créée, configurez-la en :
  • Ajoutant des zones à l'application afin d'en organiser les composants.
  • Ajoutant un serveur à une application ou à une zone afin de créer un lien entre le serveur et
    FactoryTalk Directory
    .
  • Ajoutant un nom logique lorsque les autorisations associées au nom logique sont héritées de cette application.
  • Supprimant un serveur ou un nom logique lorsque l'application n'en a plus besoin.
    IMPORTANT:
    La gestion des applications nécessite des autorisations explicites. Pour vérifier les autorisations, dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur
    FactoryTalk Directory
    réseau ou local, puis sélectionnez
    Sécurité.
    Confirmez les autorisations répertoriées dans les conditions requises pour la tâche avec le compte d'utilisateur connecté.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal