Ajouter une application
Pour organiser les informations relatives au projet et les rendre disponibles pour tous les produits d'un système
FactoryTalk
, ajoutez une application. Ajoutez des éléments tels que des serveurs (serveurs de données, serveurs IHM et serveurs d'alarmes et d'événements) et des zones à l'application. Un FactoryTalk
Network Directory peut gérer n'importe quel nombre d'applications réseau séparées. FactoryTalk
Local Directory peut gérer n'importe quel nombre d'applications locales séparées.Conditions préalables
L'ajout d'applications nécessite les autorisations suivantes :
- Commun > Création d'enfants
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
Pour ajouter une application
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris surRéseauouLocal, puis sélectionnezNouvelle application.
- DansNouvelle application, saisissez un nom et une description facultative, puis sélectionnezOK.Les noms d'applications peuvent contenir des caractères alphanumériques, des traits de soulignement et des espaces. En revanche, les noms ne peuvent pas commencer par un trait de soulignement (« _ ») ou un espace.CONSEIL:
- Pour ajouter des serveurs de données à votre application, dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application et sélectionnezAjouter un nouveau serveur.
- Pour ajouter des zones facultatives afin d'organiser une application de réseau, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application et sélectionnezNouvelle zone.
Fournir une réponse