Afficher ou modifier une application
Pour identifier la finalité d'une application ou enregistrer des informations sur l'application, comme les noms de contact ou l'historique des versions, saisissez une description de l'application.
Utilisez
Propriétés de l'application
pour afficher et modifier sa description. Le nom de l'application est en lecture seule.Pour afficher ou modifier une application
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application et sélectionnezPropriétés.
- (facultatif) DansDescription, saisissez une description, puis sélectionnezOK.
Fournir une réponse