Supprimer une application

Supprimez une application lorsqu'elle n'est pas nécessaire dans
FactoryTalk Directory
. Si l'application est hébergée dans plusieurs répertoires, connectez-vous à chaque répertoire et supprimez-la.
Les fichiers de configuration associés aux serveurs
FactoryTalk View SE
, aux serveurs de données
RSLinx Classic
ou
FactoryTalk Linx
ou à des fichiers spécifiques à des projets ne seront pas supprimés lors de la suppression d'une application.
Conditions préalables
La suppression d'une application nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
  • Commun> Supprimer
  • Commun > Répertorier les enfants
  • Commun > Lecture
Pour supprimer une application
  • Dans l'
    Explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application et sélectionnez
    Supprimer
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal