Ajouter un serveur à une zone ou une application
FactoryTalk Directory
contient un certain nombre d'applications et de serveurs, tels que des serveurs de données, des serveurs de périphériques, des serveurs d'alarmes et d'événements et des serveurs IHM. Ajoutez un serveur à une application ou à une zone pour créer un lien entre le serveur et FactoryTalk Directory
.Ajoutez les serveurs suivants à une application ou à une zone :
Conditions préalables
L'ajout d'un serveur nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun > Création d'enfants
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
Pour ajouter un serveur à une zone ou à une application
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application ou la zone, pointez surAjouter un serveur, puis sélectionnez :
- Serveur de périphériqueRockwell Automation(FactoryTalk Linx)
- Serveur de donnéesOPCDA
- Serveur d'alarmes et d'événements de points
- Serveur(passer à l'étape 9)OPCUA (FactoryTalk Linx OPC UA Connector)
- DansPropriétés générales du serveur, nommez le serveur et identifiez l'ordinateur qui héberge le serveur.
- (facultatif) Ajouter une description du serveur.
- Modifiez d'autres propriétés de l'ongletGénéralsi nécessaire.
- Propriétés du serveur. DansFactoryTalk LinxType de serveur, sélectionnez :Serveur de base. Le serveurFactoryTalk LinxFactoryTalk Linxprincipal prenant en charge toutes les fonctions deFactoryTalk Linx.Serveur. Un serveurFactoryTalk LinxétenduFactoryTalk Linxsupplémentaire qui étend le nombre de points, le client de données et/ou les contrôleurs qu'une application ou une zone peut prendre en charge.
- Propriétés du serveur de données OPC. DansNom de OPC Server (ProgID), sélectionnez le serveur de données OPC.Si vous ajoutez un serveur de données à une application réseau, choisissezRSLinx Remote OPC Serveret si vous ajoutez un serveur de données à une application locale, choisissezRSLinx OPC Server.
- Propriétés du serveur d'alarmes et d'événements de points. DansType de démarrage, choisissez la manière dont le serveur d'alarmes et d'événements de points doit démarrer.SélectionnezCharger lors de l'initialisation du système d'exploitationpour démarrer automatiquement le Serveur d'alarmes et d'événements de points lorsque l'ordinateur démarre. Cette option doit être utilisée dans tous les systèmes en exploitation.SélectionnezLorsque le premier client se connecte (redondance désactivée)pour démarrer le serveur d'alarmes et d'événements de points lorsque le premier client se connecte au serveur. Si vous sélectionnez cette option, la redondance est désactivée. Dès lors, ne l'utilisez que dans certaines circonstances pour éviter les conflits de service, comme dans les cas suivants :
- Test de plusieurs serveurs d'alarmes sur le même ordinateur.
- Restauration d'une application existante contenant des serveurs d'alarmes et d'événements de points.
- Configurez les propriétés de l'ongletRedondancepour configurer les options d'un serveur secondaire à utiliser en cas de défaillance du serveur principal.
- SélectionnezOffre la redondance grâce à un serveur secondairepour activer la redondance et les options de redondance.
- Indiquez le nom de l'ordinateur sur lequel sera exécuté le serveur secondaire. SousOrdinateur exécutant le serveur secondaire, saisissez le nom du serveur secondaire ou recherchez-le.Choisissez une option de basculement :
- SélectionnezContinuer à utiliser le serveur secondaire, même si le serveur principal redevient disponiblepour continuer à utiliser le serveur secondaire après le basculement. Cette option vous permet de faire revenir le serveur principal en ligne afin de diagnostiquer et de résoudre les problèmes de l'ordinateur qui est tombé en panne avant de le réutiliser comme serveur principal.
- Pour permettre le basculement immédiat sur le serveur principal lorsqu'il redevient accessible, sélectionnezCommuter vers le serveur principal dès qu'il redevient disponible. Utilisez cette option pour basculer entre les serveurs pendant la maintenance matérielle planifiée ou les mises à jour logicielles approuvées qui ne nécessitent pas de vérification fonctionnelle du serveur avant de remettre le serveur en fonctionnement.
- Si vous ajoutez unserveur de périphérique, configurez les propriétés dans l'ongletRockwell Automation(FactoryTalk Linx)Alarmes et événementspour activer ou désactiver la prise en charge des alarmes et des événements, pour modifier les paramètres des priorités attribuées par le serveur et pour activer l'enregistrement de l'historique des alarmes et des événements.
- Si vous ajoutez unserveur de donnéesdans l'ongletOPCDAAvancé, choisissez de créer ou non un cache des noms de points du serveur de données et d'inclure les informations étendues de points dans ce cache.
- Si vous ajoutez unServeur d'alarmes et d'événements de points, configurez les propriétés dans l'ongletPriorités et historiqueafin de définir les paramètres de sévérité à priorité d'une alarme pour un serveur spécifique.
- Si vous ajoutez unServeur, les propriétés deOPCUA (FactoryTalk Linx OPC UA Connector)FactoryTalk Linx OPC UA Connectors'affichent :
- Dans lesParamètres de Connector, saisissez des valeurs pour :
- Nom :Saisissez un nom unique pour ce connecteur. Le nom de Connector s'affiche dans l'arborescence de l'application FactoryTalk et est inclus dans le chemin complet du point pour tous les points fournis par le connecteur.
- Ordinateur hébergeant FactoryTalk Linx OPC UA Connector :Saisissez le nom d'hôte, l'adresse IP ou le nom de domaine complet, ou sélectionnez l'ordinateur hôte distant. FactoryTalk Services Platform doit être installé sur l'ordinateur hôte distant. L'ordinateur hôte distant et l'ordinateur client doivent être configurés pour utiliser le même hôte FactoryTalk Services Platform Network Directory.
- SélectionnezServeurs OPC UAet saisissez des valeurs pour :
- Nom :Saisissez un nom unique pour le serveur OPC UA. Le nom du serveur s'affiche dans l'arborescence de l'application FactoryTalk et est inclus dans le chemin complet des points pour tous les points fournis par le serveur.
- (facultatif)Description :Saisissez une description pour le serveur OPC UA.
- URL du point de terminaison :Saisissez le chemin réseau complet ou l'adresse IP, ou cliquez sur le bouton Parcourir pour sélectionner le serveur OPC UA. Le chemin doit être au format opc.tcp://hostname_or_ip:port/Path/To/Server où hostname_or_ip, port et /Path/To/Server sont remplacés par les paramètres du serveur OPC UA.Le pare-feu du serveur OPC UA doit autoriser les connexions entrantes au port sélectionné pour que la connexion soit réussie.
- (facultatif) SélectionnezAjouter, puis répétez l'étape (b) pour chaque serveur OPC UA utilisé pour fournir des points aux applications FactoryTalk via cette instance de FactoryTalk Linx OPC UA Connector.
- Une fois que vous avez terminé, sélectionnezOK.
Fournir une réponse