Supprimer un nom logique d'une zone ou d'une application
Supprimez un nom logique d'une zone ou d'une application afin d'interrompre le lien entre le nom logique et les autorisations associées à la zone ou à l'application.
Pour savoir comment ajouter le nom logique, reportez-vous à la section Ajouter un nom logique à une zone ou à une application.
Conditions préalables
La suppression d'un nom logique nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun> Supprimer
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
Pour supprimer un nom logique d'une zone ou d'une application
- Dans l'ExplorateurFactoryTalk Administration Console, développez l'arborescence du Local Directory ou réseau jusqu'à ce que l'application ou la zone contenant le nom logique soit visible.
- Cliquez avec le bouton droit de la sourissur l'icône de l'application ou de la zone, puis sélectionnezÉditeur de ressources.
- Dans l'Éditeur de ressources, l'application est sélectionnée dans la listeZones.
- Dans la listeRessources associées, sélectionnez le nom logique à supprimer, puis sélectionnezCouper.
- SélectionnezFermer.
Fournir une réponse