Noms logiques
Un nom logique est un alias qui identifie un réseau ou un périphérique de contrôle. Vous pouvez utiliser les noms logiques pour donner un nom plus court ou plus intuitif à un périphérique au lieu d'utiliser son chemin réseau relatif. Les noms logiques changent également la manière dont les périphériques héritent des autorisations de sécurité.
Tenez compte des questions suivantes :
Question | Réponse |
|---|---|
Pourquoi utiliser un nom logique ? |
Les noms logiques sont nécessaires pour relier un contrôleur d'architecture Logix à un serveur FactoryTalk Directory (si nécessaire) pour les contrôleurs antérieurs à la version 28.00. Pour les contrôleurs possédant la version 28.00 ou ultérieure, nous recommandons d'utiliser des ensembles d'autorisations.
|
Que se passe-t-il lors de l'ajout d'un nom logique ? |
|
Que se passe-t-il en cas de suppression d'un nom logique ? |
|
Fournir une réponse