Ajouter un nom logique
Ajoutez un nom logique à
Réseaux et périphériques
afin de créer un alias qui identifie un réseau de contrôle ou un périphérique. Utilisez un nom logique afin de donner un nom plus court ou plus intuitif à un périphérique au lieu d'utiliser son chemin réseau relatif. Les noms logiques changent également la manière dont les périphériques héritent des autorisations de sécurité. Les périphériques de contrôle ayant des noms logiques identiques partagent des autorisations de sécurité à travers différents réseaux de contrôle et différents ordinateurs ; ils n'ont pas besoin de noms de pilotes identiques ou de chemins réseau similaires.Ajoutez des noms logiques dans
FactoryTalk Administration Console
avant de configurer la sécurité des contrôleurs RSLogix 5000
. Pour tous les autres types de matériel de contrôle, vous pouvez choisir d'associer des paramètres de sécurité à des noms logiques ou à des chemins réseau relatifs.Les noms logiques peuvent être ajoutés et configurés avant la création de zones ou d'applications.
Pour ajouter un nom logique
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezRéseaux et périphériquesjusqu'à ce queNoms logiquessoit visible.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris surNoms logiqueset sélectionnezNouveau nom logique.
- DansNouveau nom logique, saisissez le nom. Pour un contrôleurRSLogix 5000, saisissez un nom identique au nom du périphérique enregistré dans le contrôleur.
- SélectionnezOK.Le nom logique est créé et peut être attribué à une zone ou à une application à l'aide del'Éditeur de ressources.CONSEIL:Vous pouvez également sélectionner une zone ou une application et lui ajouter un nom logique. Cette opération affecte le nom logique à la zone ou à l'application afin qu'elle hérite immédiatement des autorisations de sécurité de cette zone ou application.
Fournir une réponse