Ajouter un périphérique à un nom logique

Utilisez l'option
Propriétés du nom logique
pour ajouter des périphériques de contrôle ou des réseaux à un nom logique afin qu'ils héritent des autorisations de sécurité du nom logique.
Pour ajouter des périphériques à un nom logique
  1. Dans
    l'explorateur
    FactoryTalk Administration Console
    , développez
    Réseaux et périphériques
    jusqu'à ce que le nom logique soit visible.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom logique, puis sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans
    Propriétés du nom logique
    , sélectionnez
    Ajouter
    .
  4. Dans le
    Navigateur de périphériques
    , sélectionnez un périphérique ou saisissez le chemin réseau relatif d'un périphérique qui n'existe pas encore, mais qui sera ajouté ultérieurement.
  5. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez
    OK
    .
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal