Supprimer un périphérique d'un nom logique
Utilisez l'option
Propriétés du nom logique
pour supprimer une association de périphérique d'un nom logique.
IMPORTANT:
Ne supprimez pas un contrôleur
RSLogix 5000
d'un nom logique. Les contrôleurs RSLogix 5000
n'utilisant pas de chemins réseau relatifs, la suppression d'un périphérique d'un nom logique peut causer des résultats inattendus.Pour supprimer un périphérique d'un nom logique
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, développezRéseaux et périphériquesjusqu'à ce que le nom logique soit visible.
- Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le nom logique, puis sélectionnezPropriétés.
- DansPropriétés du nom logique, dans la listeMembres du périphérique, sélectionnez un périphérique ou un réseau.
- SélectionnezSupprimer, puisOK.
Fournir une réponse