Attribuer un périphérique de contrôle à un nom logique

Un nom logique est un alias qui identifie un réseau ou un périphérique de contrôle. Ajoutez des noms logiques dans
FactoryTalk Administration Console
avant de configurer la sécurité des contrôleurs
RSLogix 5000
. Si un nom logique est attribué à une zone ou une application, il hérite des autorisations de sécurité de cette zone ou de cette application.
Utilisez
Propriétés du périphérique
pour attribuer un périphérique de contrôle à un nom logique existant ou ajouter le périphérique à un nouveau nom logique.
Pour attribuer un périphérique de contrôle à un nom logique
  1. Développez
    Réseaux et périphériques
    jusqu'à ce que le réseau ou le périphérique soit visible.
  2. Cliquez avec le bouton droit de la souris sur le réseau ou le périphérique et sélectionnez
    Propriétés
    .
  3. Dans
    Propriétés du périphérique
    , la liste
    Noms logiques
    affiche le nom logique actuel du périphérique ou du réseau auquel il est attribué.
  4. Vous disposez de deux solutions :
    • Attribuez un nouveau nom logique. Sélectionnez
      <New...>
      . Dans
      Nouveau nom logique
      , saisissez un nom descriptif et sélectionnez
      OK
      .
    • Sélectionnez un nom logique existant ou modifiez le nom logique associé au périphérique. Allez dans la liste déroulante
      Nom logique
      et sélectionnez le nom logique auquel attribuer le périphérique.
  5. Sélectionnez
    OK
    .
  6. Si des ordinateurs différents ont des chemins relatifs différents vers le périphérique, ajoutez un nom logique identique pour le périphérique de contrôle sur chaque ordinateur du réseau qui a accès au périphérique.
    CONSEIL:
    Si vous modifiez le nom logique d'un périphérique de contrôle, les autorisations de sécurité restent associées au premier nom logique. Ajoutez à nouveau les autorisations de sécurité du périphérique pour les associer au nouveau nom logique.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal