Gérer les noms logiques
À partir de la version 2.10,
FactoryTalk Services Platform
prend en charge les noms logiques. Un nom logique est un alias qui identifie un réseau ou un périphérique de contrôle. Utilisez un nom logique afin de donner un nom plus court ou plus intuitif à un périphérique au lieu d'utiliser son chemin réseau relatif. Les noms logiques changent également la manière dont les périphériques héritent des autorisations de sécurité. Les périphériques de contrôle ayant des noms logiques identiques partagent des autorisations de sécurité à travers différents réseaux de contrôle et différents ordinateurs ; ils n'ont pas besoin de noms de pilotes identiques ou de chemins réseau similaires.Définissez les noms logiques dans
FactoryTalk Administration Console
avant de configurer la sécurité des contrôleurs ControlLogix dans RSLogix 5000 version 12.00 ou ultérieure. Pour tous les autres types de matériel de contrôle, vous pouvez choisir d'associer des paramètres de sécurité à des noms logiques ou à des chemins réseau relatifs.Un nom logique peut faire partie d'un groupe de ressources attribué à une zone ou à une application. Si un nom logique est attribué à une zone, il hérite des autorisations de sécurité de cette zone. L'utilisation de noms logiques pour sécuriser les ressources augmentera la taille du cache à synchroniser entre le serveur FactoryTalk Directory et chaque client FactoryTalk Directory.
CONSEIL:
Nous vous recommandons d'utiliser des ensembles d'autorisations pour améliorer l'efficacité de la synchronisation du cache FactoryTalk Directory dans Studio 5000 Logix Designer version 28.00 ou ultérieure.
RSLogix 5000 est appelé Studio 5000 Logix Designer à partir de la version 21.00.
Fournir une réponse