Propriétés du périphérique

Pour contrôler le matériel affiché dans l'arborescence
Réseaux et périphériques
, utilisez
Propriétés du périphérique
pour :
Paramètre
Description
Chemin du périphérique
Affiche le chemin réseau relatif du périphérique. Ce paramètre est en lecture seule.
Nom logique
Associe un périphérique à un nom logique. Sélectionnez un nom logique pour voir la zone associée à ce nom logique. La zone indique le regroupement de ressources auquel le nom logique appartient. Effectuez l'une des opérations suivantes :
  • Pour créer un nouveau nom logique, sélectionnez
    <New...>
    . Dans
    Nouveau nom logique
    , saisissez un nom descriptif et sélectionnez
    OK
    .
  • Pour associer le périphérique à un nom logique existant ou pour modifier le nom logique associé au périphérique, sélectionnez le nom logique sous
    Nom logique
    .
  • Pour supprimer le nom logique auquel le périphérique est associé, sélectionnez
    Aucun
    . Le système de sécurité utilise automatiquement les autorisations de sécurité associées au chemin réseau relatif du périphérique.
Zone associée à
Si le nom logique sélectionné est membre d'un regroupement de ressources matérielles, ce paramètre affiche la zone à partir de laquelle le nom logique hérite ses autorisations de sécurité. Ce paramètre est en lecture seule.
Supprimer
Pour supprimer le nom logique d'une zone, sélectionnez
Supprimer
. Cela supprimer le nom logique du regroupement de ressources.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal