Supprimer un périphérique d'un regroupement de ressources
Supprimez un périphérique d'un regroupement de ressources afin de rompre le lien entre ses autorisations de sécurité et celles de l'application ou de la zone à laquelle il appartient.
Lorsque vous supprimez un périphérique d'un regroupement de ressources, les autorisations de sécurité du périphérique sont restaurées pour le nom logique du périphérique, si celui-ci est associé à un nom logique, ou pour le chemin réseau relatif du périphérique. Les modifications prennent effet immédiatement lorsqu'elles sont appliquées.
Conditions préalables
La suppression d'un périphérique d'un groupe de ressources nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun > Configurer la sécurité
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Lecture
Pour supprimer un périphérique d'un regroupement de ressources :
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'application ou la zone contenant le regroupement de ressources, puis sélectionnezÉditeur de ressources.
- Dans la listeZonesde l'Éditeur de ressources, sélectionnez la zone ou l'application contenant la ressource à supprimer.
- Dans la listeRessources associées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ressource, puis sélectionnezCouper.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnezFermer.
Fournir une réponse