Regroupements de ressources
Un regroupement de ressources est une collection de ressources matérielles de l'arborescence
Réseaux et périphériques
qui est associée à une application ou une zone. Le regroupement de ressources n'est pas un type de compte distinct.Le regroupement de ressources sous une application ou une zone permet d'accorder ou de refuser des autorisations de sécurité pour un ensemble de matériels de contrôle en une seule étape, plutôt que d'avoir à définir les autorisations pour chaque périphérique séparément.
Créez un regroupement de ressources dans une application ou une zone dans
FactoryTalk Directory
en sélectionnant des ressources à associer à la zone dans l'Éditeur de ressources
. Un regroupement de ressources hérite automatiquement des paramètres de sécurité de l'application ou de la zone dans laquelle le groupe de ressources est situé.Ces autorisations de sécurité peuvent être des autorisations explicites spécifiquement définies pour la zone, ou elles peuvent être héritées de l'application dans laquelle la zone est située, ou encore elles peuvent héritées de l'instance de
FactoryTalk Directory
dans laquelle l'application réside. Le cas échéant, définissez des autorisations explicites pour un périphérique qui remplace les autorisations de sécurité définies pour son groupe de ressources en recherchant le réseau ou le périphérique dans l'arborescence Réseaux et périphériques
.Pour éviter les autorisations en conflit, les configurations suivantes ne sont pas autorisées :
- Imbrication de regroupements de ressources dans d'autres regroupements de ressources.
- Inclusion du même réseau ou périphérique dans plusieurs regroupements de ressources au sein d'une même instance deFactoryTalk Directory.
Fournir une réponse