Regrouper les ressources matérielles dans une application ou dans une zone
Regroupez les ressources matérielles afin de gérer leurs paramètres de sécurité via l'application ou la zone. Les périphériques d'un regroupement de ressources héritent des autorisations de sécurité de leur application ou zone associée.
Pour plus d'informations sur le regroupement de ressources, consultez :
Conditions préalables
Regrouper des ressources matérielles implique de disposer des autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun > Lecture
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Configurer la sécurité
Pour regrouper des ressources matérielles dans une application ou une zone
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une application ou une zone, puis sélectionnezÉditeur de ressources.
- Dans l'Éditeur de ressources, sélectionnezGérer les ressources. La boîte de dialogueSélectionner les ressourcess'ouvre.
- (facultatif) Pour créer un nouveau nom logique qui peut être ajouté à un regroupement de ressources, sélectionnezAjouter un nouveau nom logique.
- Pour sélectionner la ressource :
- Sélectionnez le nom logique de la ressource. Développez l'arborescenceNoms logiquesjusqu'à ce que le périphérique soit visible.Pour filtrer la liste des noms logiques :
- SélectionnezAfficher uniquement les noms logiques non associés à des zonespour afficher les noms logiques des périphériques qui ne sont pas déjà associés à une application ou à une zone.
- SélectionnezAfficher tous les noms logiquespour afficher tous les noms logiques même s'ils sont déjà associés à une application ou à une zone.
- Sélectionnez la ressource en utilisant son chemin réseau relatif, développez l'arborescenceRéseaux et périphériquesjusqu'à ce que le périphérique soit visible.
- Après avoir sélectionné la ressource dans l'arborescence, utilisez le signe>pour la déplacer dans la listeRessources sélectionnées.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnezOK.
Fournir une réponse