Déplacer une ressource entre les zones
Utilisez l'
Éditeur de ressources
pour déplacer une ressource matérielle d'une application ou d'une zone à une autre. Le périphérique ou réseau de contrôle déplacé hérite des autorisations de sécurité de sa nouvelle zone ou application.Conditions préalables
Le déplacement de ressources matérielles entre les zones nécessite les autorisations suivantes pour l'application ou la zone :
- Commun > Lecture
- Commun > Répertorier les enfants
- Commun > Configurer la sécurité
Pour déplacer une ressource entre des zones
- Dansl'explorateurFactoryTalk Administration Console, cliquez avec le bouton droit de la souris sur une application ou une zone, puis sélectionnezÉditeur de ressources.
- Dans la listeZones, sélectionnez la zone contenant la ressource à copier.
- Dans la listeRessources associées, cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ressource, puis sélectionnezCouper.
- Dans la listeZones, sélectionnez la zone dans laquelle copier la ressource, cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur la listeRessources associées, puis sélectionnezColler.
- Lorsque vous avez terminé, sélectionnezFermer.
Fournir une réponse