Gérer les regroupements de ressources
Un regroupement de ressources est une collection de ressources matérielles de l'arborescence
Réseaux et périphériques
qui est associée à une application ou une zone. Le regroupement des ressources matérielles sous une application ou une zone permet de configurer des autorisations de sécurité pour un ensemble de matériels de contrôle en une seule étape, plutôt que d'avoir à définir les autorisations pour chaque périphérique séparément. Le matériel d'un regroupement de ressources peut être défini par son chemin relatif réseau ou son nom logique.Pour gérer la sécurité du matériel de contrôle par le biais d'une application ou d'une zone, utilisez l'
Éditeur de ressources
pour :Fournir une réponse