Editeur de ressources

Comment ouvrir l'Éditeur de ressources ?
  1. Démarrez
    FactoryTalk Administration Console
    ou
    FactoryTalk View Studio
    , puis connectez-vous à
    FactoryTalk
    Network Directory ou
    FactoryTalk
    Local Directory où se trouvent les regroupements de ressources à modifier.
  2. Dans la fenêtre
    de l'explorateur
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur une application ou une zone, puis sélectionnez
    Éditeur de ressources
    dans le menu contextuel.
Utilisez l'
Éditeur de ressources
pour modifier un regroupement de ressources dans une zone ou une application. Sélectionnez
Gérer les ressources
pour ajouter ou supprimer des ressources ou pour mapper des ressources aux noms logiques.
Paramètre
Description
Zones
Affiche les applications et les zones de
FactoryTalk
Network Directory ou les applications de
FactoryTalk
Local Directory. Sélectionnez une zone ou une application afin d'afficher la liste des ressources qui lui sont associées.
Ressources associées
Cette liste affiche les périphériques matériels se trouvant dans l'application ou dans la zone. Les périphériques qui sont représentés par des noms logiques sont affichés par leurs noms logiques. Les périphériques qui sont représentés par des chemins réseau relatifs sont affichés par leurs chemins réseau relatifs.
  • Pour supprimer une ressource
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ressource, puis sélectionnez
    Couper
    . Lorsque vous supprimez un périphérique d'un regroupement de ressources, les autorisations de sécurité du périphérique sont restaurées pour le nom logique du périphérique, si le périphérique est associé à un nom logique, ou pour le chemin réseau relatif du périphérique. Sélectionnez
    OK
    et les modifications prendront effet immédiatement.
  • Pour déplacer une ressource d'une zone vers une autre
    , dans la liste
    Zones
    , sélectionnez la zone contenant la ressource à copier. Dans la liste
    Ressources associées
    , cliquez avec le bouton droit de la souris sur la ressource, puis sélectionnez
    Couper
    . Dans la liste
    Zones
    , sélectionnez la zone dans laquelle copier la ressource. Cliquez à nouveau avec le bouton droit de la souris sur la liste
    Ressources associées
    , puis sélectionnez
    Coller
    .
Gérer les ressources
Sélectionnez
Gérer les ressources
pour ajouter ou supprimer des ressources dans l'application ou la zone sélectionnée, ou pour mapper des ressources aux noms logiques.
Fournir une réponse
Vous avez des questions ou des commentaires sur cette documentation ? Veuillez envoyer vos commentaires ici.
Normal