Sélectionner les ressources
Utilisez
Sélectionner les ressources
pour associer des ressources à une application ou à une zone. Les périphériques matériels sont référencés par nom logique ou par chemin réseau relatif. Utilisez ces paramètres pour spécifier la manière dont les ressources doivent être ajoutées au regroupement.Paramètre | Description |
|---|---|
Sélectionner les ressources à associer avec une zone |
|
Ajouter un nouveau Nom logique | Sélectionnez cette option pour créer un nouveau nom logique pour un périphérique. |
Effacer un Nom logique | Permet de supprimer les noms logiques qui ne sont plus utilisés dans le système. Ils restent toutefois visibles dans cette boîte de dialogue. Cela se produit si le périphérique associé à un nom logique a été supprimé. Le bouton Supprimer le nom logique est désactivé si le nom logique sélectionné est utilisé. |
Ressources sélectionnées | Affiche les ressources associées à l'application ou à la zone. Pour supprimer une ressource de la liste, sélectionnez la ressource, puis le signe < . |
Fournir une réponse